This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:新发布的推荐电感器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577993/tps63070-newly-released-recommended-inductors

器件型号:TPS63070


您好、

 

在 TPS630701RNMR 的数据表中、建议使用 XFL4020-152ME。

由于 XFL4020-152ME 是一款旧产品、我希望您推荐一款新的发布产品。

XGL4020 是新发布的产品、是否推荐?

输入电压为 4~6 V、输出电压为 5V、输出电流高达 500mA。

 

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nishie、

    感谢您联系我们。 XGL4020-152 是此应用的理想选择。

    此致、

    木林