请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070您好、
在 TPS630701RNMR 的数据表中、建议使用 XFL4020-152ME。
由于 XFL4020-152ME 是一款旧产品、我希望您推荐一款新的发布产品。
XGL4020 是新发布的产品、是否推荐?
输入电压为 4~6 V、输出电压为 5V、输出电流高达 500mA。
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
在 TPS630701RNMR 的数据表中、建议使用 XFL4020-152ME。
由于 XFL4020-152ME 是一款旧产品、我希望您推荐一款新的发布产品。
XGL4020 是新发布的产品、是否推荐?
输入电压为 4~6 V、输出电压为 5V、输出电流高达 500mA。
此致、
Nishie