This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:TPS23755EVM-894—R10 在 Q1 开关处的功耗~1.4W;R10 的额定功率为 1W、Q1 接近电流限值—设计意图?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576056/tps23755evm-894-tps23755evm-894-r10-dissipating-1-4-w-at-q1-switching-r10-is-1-w-rated-and-q1-chosen-near-current-limit-design-intent

器件型号:TPS23755EVM-894


工具/软件:

您好、

在 TPS23755EVM-894 板上、在反激式输出端的 Q1 开关期间 R10 上的损耗约为 1.4W。
然而、R10 的额定功率仅为 1W、并且 Q1 似乎也接近其电流限值。

这是因为 Q1 只导通很短的时间、所以 R10 的平均功率保持在限制范围内吗?

感谢您的澄清。

—Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    感谢您的联系。

    我会在 2-3 个工作日内回复您。

    BR、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    很抱歉等待。

    PoE 团队最近比较忙、

    我将在下周初回到您身边。

    感谢您的理解。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    R10 上不会有恒定的功率损耗。

    它用于限制连接适配器后变压器放电的电流。

    它是根据脉冲功率和一定的裕度来选择的。

    希望这能回答您的问题。

    此致、

    Zhining