Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755EVM-894工具/软件:
您好、
在 TPS23755EVM-894 板上、在反激式输出端的 Q1 开关期间 R10 上的损耗约为 1.4W。
然而、R10 的额定功率仅为 1W、并且 Q1 似乎也接近其电流限值。
这是因为 Q1 只导通很短的时间、所以 R10 的平均功率保持在限制范围内吗?
感谢您的澄清。
—Mehmet