工具/软件:

您好、
我们在工程电源层中遇到了 LMR43610MB3RPER 集成电路问题。 我们在同一项目的不同位置使用了相同的原理图、没有任何问题。 问题出在连接到集成电路的 C9 顶部和 R6 底部。 集成电路由 15V 电源供电、启动时 Vout=1.5V 会快速过热和烧毁。 尽管在两个不同的 PCB 上更换了两次集成电路、但结果始终是相同的。
在我们的其他电路中、C9 TOP 和 R6 bot 存在、没有问题。 我们想知道问题是否完全是由于这两个元件在 PCB 层上的放置造成的、或者是否存在其他问题。
LMR43610MSC5RPER 集成电路、如 PCB 图所示、位于同一区域、没有问题、运行没有问题。
我正在等待您的反馈。
此致。
Halid。