This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:LMR43610 — 外部元件放置问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575844/lmr43610-lmr43610-external-component-placement-issue

器件型号:LMR43610


工具/软件:

     

您好、

我们在工程电源层中遇到了 LMR43610MB3RPER 集成电路问题。 我们在同一项目的不同位置使用了相同的原理图、没有任何问题。 问题出在连接到集成电路的 C9 顶部和 R6 底部。 集成电路由 15V 电源供电、启动时 Vout=1.5V 会快速过热和烧毁。 尽管在两个不同的 PCB 上更换了两次集成电路、但结果始终是相同的。

在我们的其他电路中、C9 TOP 和 R6 bot 存在、没有问题。 我们想知道问题是否完全是由于这两个元件在 PCB 层上的放置造成的、或者是否存在其他问题。

LMR43610MSC5RPER 集成电路、如 PCB 图所示、位于同一区域、没有问题、运行没有问题。

我正在等待您的反馈。

此致。

Halid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid、  

    我将与我们的团队讨论此问题、但我有几个问题。 是否只有 VR1 出现问题、而 VR2 没有出现问题? 当您表示在不同工程上使用了相同的原理图而没有出现任何问题时、不同工程上的 PCB 布局是否也相同? 具体来说、过孔是否也用于布线 VCC 电容器? 我是否在底部图中正确识别了 C9 电容器?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的反馈和支持。

    是的、没错。 只有 VR1 有问题、VR2 工作正常。  

    我在不同的项目上使用了相同的原理图、没有任何问题、只是 PCB 布局存在差异。

    我直观地添加了 C9 和 R6 重点布线。

    此致。

    Halid。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid、  

    查看两个转换器之间的差异、我发现 VR1 似乎具有更大的 VCC 电容器布线环路。 通常、我们建议 VCC 尽可能靠近转换器、但主要原因是尽可能减小寄生电感。  是否可以测量两个转换器上 VCC 电容器上的电压、最好比较两个波形以确认 VCC 引脚上没有发生短路。 在您的初始请求中、您指出问题位于 C9 和 R6、您如何能够确定此位置发生了故障?  

    我也在 VR1 上使用了一个较大的电感、这是因为输出负载小于 VR2 吗? 是否可以在两个转换器上使用相同电感进行测试?  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我认为元件 C9 和 R6 的放置存在问题的原因是它们与 VR2 中的电路之间的布局只有不同、并且 VR2 电路运行没有任何问题。

    测量 VR1 和 VR2 的 VCC 引脚电压时、两个电压都约为 3.3 伏。 VR1-VCC= 3.21V、VR2-V27V、VCC = 3.27V。

    顺便说一下、电感的差异是由于负载差异造成的、但我尚未将任何负载连接到任一电路。

    此致。

    Halid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid、  

    两个电压相似 、这很正常。 您是否能够测量通过电感器的电流? 如您所见、虽未施加负载、但最好验证电感器是否没有电流拉动的迹象。  

    此外、您还可以在故障发生之前探测转换器的开关节点。 我看到您在自动模式下运行转换器、开关节点应显示的迹象表明我们在未施加负载时处于这种运行模式。  

    您的电路板上是否有专用接地层、或者是否只有两层? 我可以看到、两个转换器都没有太多的接地布线来散热、但故障器件似乎有更多的接地、这一点很好。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我们的 PCB 有一个接地层、并附有图像、便于您选择元件。

    我们的电路板的照片附在后。 我将移除 8.2uH L2 电感器并测量电流。 我会尽快与您分享信息。 是否还有其他您想要的测量结果?

    此致。

    Halid

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid、  

    流经电感器的电流和开关节点的捕获应该没有问题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz