请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25155功率耗散的峰值电流。 如果负载电流为 1.5A、则最大电池 FET Rdson = 135m Ω。 功耗是 303750mW 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
功率耗散的峰值电流。 如果负载电流为 1.5A、则最大电池 FET Rdson = 135m Ω。 功耗是 303750mW 吗?