This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:功率耗散

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577695/bq25155-power-dissipation

器件型号:BQ25155


功率耗散的峰值电流。 如果负载电流为 1.5A、则最大电池 FET Rdson = 135m Ω。 功耗是 303750mW 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您从电池放电到系统负载、负载电流为 1.5A、最大 BATFET RDSON 为 135m Ω、则最大功率耗散应为 202.5mW。

    最好的注意、

    Juan Ospina.