This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6003-SP:TPS7H6003-SP 与推挽式转换器和 SR 一起使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6003-SP, TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578037/tps7h6003-sp-tps7h6003-sp-usage-with-push-pull-converter-with-sr

器件型号:TPS7H6003-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H5001-SP

大家好、我们想使用 TPS7H6003-SP 和 TPS7H5001-SP PWM 控制器来通过 SR 驱动推挽式转换器。
我们有下面的原理图,但没有 SR ,你能建议如何使用 SR 的原理图?

BR、
Mohamed  
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于推挽应用、还有一个问题是、建议使用互锁保护功能来避免两个开关同时导通、并确保变压器磁芯复位有死区时间。  
    根据数据表、DHL 应连接到 BP5L、DLH 应有一个 100k 和 220k 之间连接到 AGND 的电阻器。  
    这与我们在这个原理图上的情况相反、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    采用 SR 的推挽设计与 TPS7H5001-SP 数据表中提供的原理图类似:

    其中“GaN 驱动器“块均被  TPS7H6003-SP 器件取代。

    至于您有关输入互锁保护的问题、DHL 连接到 BP5L、并 在 DLH 和之间连接一个值在 100kΩ 和 220kΩ 之间的电阻器、以便在 IIM 模式下实现互锁保护。 这看起来与原理图中显示的结果相反。

    谢谢、
    Andy