Other Parts Discussed in Thread: LM51772
工具/软件:
您好:
今天过得很愉快、我第一次尝试为 PCB 上的 LM51772 供电。 而是通过 I2C 控制它。 我有什么
Vin - 15V
VOUT - 12V(无 I2C 控制)
VOUT- 5V(具有 I2C 控制)
降压模式看起来可以正常工作。
该问题与升压模式有关。 如果我命令 IC 达到 20V、我只能看到 15Vout(与 Vin 相同)
是否有任何通过 I2C 的额外注册表可为 LM51772 启用升压模式? 谢谢你