This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:CAN't 存档升压模式、带 I2C

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571997/lm51772-can-t-archive-boost-mode-with-i2c

器件型号:LM51772


工具/软件:

您好:

今天过得很愉快、我第一次尝试为 PCB 上的 LM51772 供电。 而是通过 I2C 控制它。 我有什么

Vin - 15V

VOUT - 12V(无 I2C 控制)

VOUT- 5V(具有 I2C 控制)

 降压模式看起来可以正常工作。

该问题与升压模式有关。 如果我命令 IC 达到 20V、我只能看到 15Vout(与 Vin 相同)

是否有任何通过 I2C 的额外注册表可为 LM51772 启用升压模式?  谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    感谢您使用 E2E。

    我们将于一周结束后检查并回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我解决了我的问题。 PCM 设置为 30%。 我将其设置为禁用状态、可以看到所需的 VOUT。 谢谢你。 现在、我需要弄清楚施加负载时 VOUT 为什么会降至 5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    如果施加负载、请检查输入电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为 15.8VIN。 VOUT 通过 I2C 设置为 9V。 我施加了 2 Ω 负载、看到 Vout 降至 5 伏。 ILIM 设置为 0x8B、 CSA 和 CSB 之间连接 5m Ω 检测电阻器。  我有另一个 10m Ω 的电阻器、连接 ISNSN 和 ISNSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    您在 VCC2 上使用哪个电容器? 请检查电压是否下降。

    您能否先从较低的负载开始、然后缓慢增大负载、而不直接在输出端增加 4.5A 电流?

    请使用快速入门计算器 ( LM51772-QuickStart -Calc 计算工具|德州仪器 TI.com) 检查您的设计

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从 EVM TI 电路板进行了复制/粘贴电路板。 但看起来我知道为什么会看到这个问题。 我   在 PCB 上使用相同的迹线共享 SW1、HB1 和 CSA 引脚。 您能否确认这可能是导致我出现问题的因素? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    SW1 和 CSA 具有相同的电势、但它们应相互分离以减少电流测量中的噪声。 似乎您也删除了 CSA/CSB 上的滤波器。 这对于滤除开关切换时的瞬态噪声非常重要。

    HB1 应能够增加到 SW1 以上、因此高侧 FET 获得高于 SW1 的驱动信号。 如果 SW1 和 HB1 短接、高侧 FET 无法导通。

    是的、这是一个可能引起您观察的问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    我刚才检查了。 如果施加 4.5A 的负载、VCC2 为 4.9V 至 5.0V。  
    请参阅所附 HB1 SW1 的原理图。 这些引脚之间有一个 100nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    HB1 未短接至 SW1 吗? 您是否有时间使用快速入门计算器检查原理图?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    不使用 100nF 电容器对其去耦。 但两者与 CSA 共用同一根导线、IU 认为哪个导线应影响电流检测电阻器读数? 因此、当我连接 4.5 安培负载时、传感器将达到 70 mV 的限制? 是的、我使用计算器进行了检查。 但我从 TI EVM 电路板获取的连接和元件评估器的主要来源是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    只是让我们尝试做更小的步骤,并逐步检查.

    当您使用平均电流限制器但看到输出电压随负载而下降时、让我们首先禁用电流限制并查看功率级。

    为此、请设置  

    MFR_SPECIFIC_D0 中的 IMON_LIMITER_EN  更改为 0

    (SNVSC22 数据表|德州仪器 TI.com)

    我仍不确定我是否了解 您电路板上 CSA 和 SW1 的布线方式。

    您是否可以共享布局或显示以下内容的部分布局:

    - CSA 和 CSB 到感测电阻的路由

    - HO1 的电流回路连接到 MOSFET 并返回到 SW1

    - HO2 的电流回路到 MOSFET 并返回到 SW2

    还请提供以下信息:

    您在 VCC2 上使用哪个电容器? 提供电容器 或 器件型号的直流偏置降额

    如果从较低的负载开始、然后缓慢增大负载而又没有在输出端直接增加 4.5A、您会看到什么行为?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    嗯、我需要说我找到了问题。 事实证明、我的实验室电源受到电流输出的限制。 我的坏:(我把它全功率我现在可以看到 7-8 安培拉我的板。 但现在还有一些其他问题、例如:

    -如果以 12Vout (Vin16V) 施加大约 5A 的负载 — 我在输出端看到 1V 压降。 (输出电容器选择错误?)

    -如果我使用 ILIM_THRESHOLD 寄存器(地址= 0xA)[复位= 0x64]限制电流 — 比如说 1A 值 — 我仍然可以看到 5-6 安培输出(我有 1 个 5m Ω 电流检测电阻器)由于连接错误仍然导致 CSA 问题?

    以下是 PCB 布局和 CSA 的连接方式:  

    VCC2  GRM21BR60J226ME39L 的电容器 (22uF、6.3V、X5R、0805、VDC20%)

    VCC1 的电容器与 VCC2 的电容器相同

    MFR_SPECIFIC_D9 寄存器(地址= 0xD9)[复位= 0x2C]-所有位现在都写入 0x00(这会禁用 PCM、并将 SEL_ISET_PIN 设置为禁用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    很高兴你发现问题与供应和感谢让我知道.

    对于您的新问题:

    -您可以检查 FB 引脚电压 — 这是否也显示下降~ 8%? 您是否使用平均电流限制功能? 输出电压应根据 FB 电压进行调节并保持恒定。 如何测量 Vout? 使用 DMM 时、请尝试使用示波器并捕获波形。 它稳定吗?

    - ILIM 阈值映射到平均电流传感器 (ISNS)。 峰值电感器电流检测电阻器连接到 CSA/CSB、用于检测和测量电感器电流、并保护功率级过流、而不是输出电流。

     

    在布局中、您将与 CSA 导线共享 SW1 导线。 这会给敏感的测量峰值电感器电流信号增加很多干扰。

    CSA 和 CSB 线路应作为开尔文连接以分离的线路进行布线。

    此外、SW1 线路非常薄 — 请记住,这是高侧 MOSFET 栅极驱动器的返回路径。

    VCC2 上的电容器在 5V 时的直流偏置降额为 60%:这意味着其有效值为 8.8uF、因此可以接受

    在上面的布局图中看不到它、但我认为您也跨越了相当大的区域、即线路和返回路径布线。 应避免这种情况。

    如需布局指南和布局、请先查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafj3

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Stefan、

    感谢您的回复Slight smile

    -对于 FB 引脚电压引脚 14 FB 连接到 VCC2、因为我正在通过 I2C 控制输出。 在空载时、FB 引脚为 4.974V。在负载时、FB 引脚为 5.020V

    -对于引脚 15 Vin-FB — 这个引脚接地,因为我不使用 PCM 并通过 I2C 寄存器禁用它。 我也为此输入有一根跳线、并通过电阻分压器为 VIN 供电。 负载和空载时的电压为 0.5V。

    引脚 16 ILIMCOMP 通过 100 pF 去耦电容器接地连接到 VCC2

    使用通用万用表典型值测得的 VOUT 我通过 I2C 设置 20V 输出电压、可以看到 19.6V 1.2V PP(带示波器)。 施加负载时、示波器显示为 17.1V 和 1.2V 峰峰值。 我尝试了 3.3 μ H 电感器、输出降至 15V 输出电压。 我使用的是 6.8 μ H 电感器。 SAT 电流为 32A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    感谢您的更新。

    请在此处也提供示波器图。

    我认为、1.2V 峰峰值非常大。

    除 VOUT 外、还可探测:

    - COMP 和 VOUT

    - SW1 和 SW2

    同时检查 Vin 是否稳定。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、我目前正在使用 TI EVM 板、并将 Lm51772 用作参考。 我正在通过 I2C 对其进行控制、但即使在 I2C 上也无法设置 ILIM 阈值。  

    JP10 跳线已移除

    JP9 设置为 VCC2+ILIMCOMP

    MFR_SPECIFIC_D0 - IMON_LIMITER_EN 设置为禁用 0x00

    MFR_SPECIFIC_D9 - SEL_ISET_PIN — 设置为禁用  0x00

    ILIM_THRESHOLD 0xA — 设置为 0x14 = 10mV (1A)  

    20Vout。 我施加 4 Ω 负载、可以看到电路板不会限制 Vout。 有什么想法我错过了?
    由于我可以设置所需的 I2C 线路、因此 I2C 线路工作正常 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    在 EVM 上、需要进行以下设置(以通过 I2C 控制平均输出电流):

    • JP10 跳线已移除
    • JP9.  已删除
    • MFR_SPECIFIC_D0 - IMON_LIMITER_EN 设置为 已启用 0x01
    • MFR_SPECIFIC_D9 - SEL_ISET_PIN — 设置为禁用  0x00
    • ILIM_THRESHOLD 0xA — 设置为 0x14 = 10mV (1A)  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍雷。 现在我看到 ILIM 正在工作。 我知道她是在骗我。 (笑) 之后切换到了 PCB、可以看到我的电路板将 VOUT 保持在大约 3.3A 的电流。 高于 3.3A 时、我可以看到电压下降 2-3 伏。 此时、我将执行一个新的 PCB 设计来修复 CSA CSB 和 SW 电路。

    非常感谢 Stefan:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    您是否知道 LM51772 是否可以将实际的 VOUT 值传输到 I2C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Volodymyr、

    您询问是否可以通过 I2C 读取实际的 VOUT?

    不、这是不可能的。 您只需检查状态位、即可指示 VOUT 是否处于目标电压的 10%范围内(由故障标志指示)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的新电路板到了并组装好了。 我可以看到稳定的 20V 5A 输出和 I2C 通信。 谢谢你:)