主题中讨论的其他器件:BQ29209、 TPS25751、 INA219
我处于设计的早期阶段、我希望对我的整体概念提供一些反馈、看看是否缺少任何东西、或者是否有其他更能满足我需求的器件。
我正在设计一个电路板、该电路板基本上只包含一个微控制器和应用特定的硬件、搭配电池备用/充电器、以便使用供电 (USB C 或 9Vdc) 或电池供电。
下面附加了一个非常基本的方框图。
电池为两个 18650 电池、每个电池@~3.7V。 我需要为它们充电并在 USB 或 9Vdc 下运行、然后在断开输入电源时自动切换到电池。
我正在考虑将 BQ25798 电池充电器与 BQ29209 配合使用、以实现电压保护和电芯平衡(不确定是否需要该器件)。 看起来这种组合可以满足我的充电和保护需求。 您是否有任何电路示例或应用手册可以帮助说明我的目标? 如今、它似乎是一个很常见的用例。
我很乐意稍后发布完整的原理图以供查看、但此时我只是想确保我的工作方向合理。
感谢您的帮助!