This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 与 BQ29209 配对

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ25798, TPS25751, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579527/bq25798-bq25798-paired-with-bq29209

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ29209TPS25751INA219

我处于设计的早期阶段、我希望对我的整体概念提供一些反馈、看看是否缺少任何东西、或者是否有其他更能满足我需求的器件。  

我正在设计一个电路板、该电路板基本上只包含一个微控制器和应用特定的硬件、搭配电池备用/充电器、以便使用供电 (USB C 或 9Vdc) 或电池供电。  

下面附加了一个非常基本的方框图。  

电池为两个 18650 电池、每个电池@~3.7V。 我需要为它们充电并在 USB 或 9Vdc 下运行、然后在断开输入电源时自动切换到电池。  

我正在考虑将 BQ25798 电池充电器与 BQ29209 配合使用、以实现电压保护和电芯平衡(不确定是否需要该器件)。 看起来这种组合可以满足我的充电和保护需求。 您是否有任何电路示例或应用手册可以帮助说明我的目标? 如今、它似乎是一个很常见的用例。  

我很乐意稍后发布完整的原理图以供查看、但此时我只是想确保我的工作方向合理。  

感谢您的帮助!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    方框图看起来是合理的。  我并不了解是否有任何将 BQ25798 与 BQ29209 配合使用的应用手册或参考设计。  INA219 的用途是什么?  此外、如果您使用 PD、有一个具有 TPS25751 USB-C PD 控制器的 BQ25798 参考设计。  https://www.ti.com/tool/ BQ25798 USB-PD-CHG-EVM –01 无法直接与 USB-C 端口协商。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    INA219 用于电池监测。 现有设计已为该硬件编写了 IC 和固件。 我想保持固件与之前设计相比不变、这样我将  在不与 IC 通信的情况下运行 BQ25798。 此外、我还没有计划使用 BQ25798 来协商 USB-C 端口... 这只是为了提高充电功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果仅在 5V 电压下使用 USB-C、则唯一的问题是确保 BQ25798 输入电流限制由 ILIM_HIZ 电阻器钳制、使其略低于 USB-C 最大输出电流。  否则、充电器可能会因为拉过多的电流而损坏 USB-C 端口。

    此致、

    Jeff