尊敬的 TI 团队:
我们使用 TPS61178 生成 5V 输出、并观察到器件及其周围电路的可闻电气噪声。 您能否就此问题分享任何经验、指导或推荐的缓解技术?
下面是我们的 sch、TI 审查了它。

感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Marx、
可闻电气噪声 通常来自功率电感器或 MLCC 电容器、如果这些电感器或电容器上的纹波频率在音频频带 (20Hz ~ 20kHz) 内、则可能会出现可闻噪声。 通常在轻负载条件下会发生这种情况、因为在轻负载 条件下、我们的器件在 PFM 模式下运行、通过降低平均开关频率来降低开关损耗并提高轻负载条件下的效率、因此频率可能会落在音频频带内。
您可以检查 SW 节点或 VOUT 纹波波形以检查频率是否为音频频率。
如果使用 FPWM (TPS611781) 可以解决这一问题、则在强制 PWM 模式下、TPS611781 可在整个负载下保持恒定的开关频率
距离。
此致、
Nathan