This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178 电气噪声

Guru**** 2603135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580321/tps61178-tps61178-electrical-noise

器件型号:TPS61178


尊敬的 TI 团队:

我们使用 TPS61178 生成 5V 输出、并观察到器件及其周围电路的可闻电气噪声。 您能否就此问题分享任何经验、指导或推荐的缓解技术?

下面是我们的 sch、TI 审查了它。

20251027.jpg

 

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了以下内容:

    1.取消填充输出 MLCC (C2402、C2403、C2409~C2411):电气噪声仍然存在。

    2.取消填充输入 MLCC (C2400,C2401 ):电噪声仍然存在。

    3.L2401:1uh->2.2uH、 电噪声仍然存在。

    4.R2405(FREQ/SYNC 引脚):249K->110K、电气噪声仍然存在。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marx、

    可闻电气噪声 通常来自功率电感器或 MLCC 电容器、如果这些电感器或电容器上的纹波频率在音频频带 (20Hz ~ 20kHz) 内、则可能会出现可闻噪声。 通常在轻负载条件下会发生这种情况、因为在轻负载 条件下、我们的器件在 PFM 模式下运行、通过降低平均开关频率来降低开关损耗并提高轻负载条件下的效率、因此频率可能会落在音频频带内。

    您可以检查 SW 节点或 VOUT 纹波波形以检查频率是否为音频频率。

    如果使用 FPWM (TPS611781) 可以解决这一问题、则在强制 PWM 模式下、TPS611781 可在整个负载下保持恒定的开关频率
    距离。

    此致、

    Nathan