This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:在 VC16 和 CB16 引脚处观察到的问题、因为 VC16 和 CB16 显示的是 3.3V 实际电池电压下的 2.5V 电芯电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577818/bq79718b-q1-problem-observed-at-vc16-and-cb16-pins-as-vc16-and-cb16-shows-2-5v-cell-voltage-at-3-3v-actual-cell-voltage

器件型号:BQ79718B-Q1


亲爱的

 在 VC16 和 CB16 引脚处观察到一些问题、因为该引脚显示/读数 为 2.5V 恒定电压(无变化)、电芯 16 电压为 3.3V。

其余 15 节电池的读数为 3.3V、与电芯点处的电芯电压相同。 请参阅为电芯 16 添加的附加保护功能以及 VC16 和 CB16 引脚上的串联电阻。

请告知我们在 TI 开发阶段是否发现相同问题/其他一些客户报告了相同问题。

有关额外的保护和串联元件、请参阅随附的 CV16/VC16 原理图。

BQ79718V_VC16_CB16_Issue.docx 

谢谢。此致

Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我正在与当地指定的 FAE 讨论这个问题。 它们应提供进一步的投入。  

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    对于客户现场的多个 BMS、这是一个严重的问题、并且需要高优先级的 RCA。 请深入研究并提供高优先级解决方案。

    谢谢。此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、BMS AFE 设计团队、

    在  有故障的 BMS 板中、 VC16/CB16 的实际电芯电压读数为 2.6 伏。

    现在、在电芯仿真器上、我们将电芯电压从 3.3V 增加到 4.3V 并从 3.3V 降低到 2.7V、但电芯 16 上始终存在~700mV 固定差值 (-)。

    我们已经读取了失调电阻、找到了零值(默认值)。 根据我们的理解、即使 AFE 表现出这种异常行为、也没有设置失调电压。

    我们已经检查了 BMS 硬件并测量了 2 个连续通道之间的电阻、

    但在 VC /CB 通道中测量了相同的电阻值。

    我们还发现、VC16 通道的读数比 CB16 通道低 15mV。

    请将其作为高度优先事项、并根据上述观察结果提供解决方案。

    谢谢。此致

    Subhash Dhyani