亲爱的
在 VC16 和 CB16 引脚处观察到一些问题、因为该引脚显示/读数 为 2.5V 恒定电压(无变化)、电芯 16 电压为 3.3V。
其余 15 节电池的读数为 3.3V、与电芯点处的电芯电压相同。 请参阅为电芯 16 添加的附加保护功能以及 VC16 和 CB16 引脚上的串联电阻。
请告知我们在 TI 开发阶段是否发现相同问题/其他一些客户报告了相同问题。
有关额外的保护和串联元件、请参阅随附的 CV16/VC16 原理图。
谢谢。此致
Subhash Dhyani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的
在 VC16 和 CB16 引脚处观察到一些问题、因为该引脚显示/读数 为 2.5V 恒定电压(无变化)、电芯 16 电压为 3.3V。
其余 15 节电池的读数为 3.3V、与电芯点处的电芯电压相同。 请参阅为电芯 16 添加的附加保护功能以及 VC16 和 CB16 引脚上的串联电阻。
请告知我们在 TI 开发阶段是否发现相同问题/其他一些客户报告了相同问题。
有关额外的保护和串联元件、请参阅随附的 CV16/VC16 原理图。
谢谢。此致
Subhash Dhyani
大家好、David、BMS AFE 设计团队、
在 有故障的 BMS 板中、 VC16/CB16 的实际电芯电压读数为 2.6 伏。
现在、在电芯仿真器上、我们将电芯电压从 3.3V 增加到 4.3V 并从 3.3V 降低到 2.7V、但电芯 16 上始终存在~700mV 固定差值 (-)。
我们已经读取了失调电阻、找到了零值(默认值)。 根据我们的理解、即使 AFE 表现出这种异常行为、也没有设置失调电压。
我们已经检查了 BMS 硬件并测量了 2 个连续通道之间的电阻、
但在 VC /CB 通道中测量了相同的电阻值。
我们还发现、VC16 通道的读数比 CB16 通道低 15mV。
请将其作为高度优先事项、并根据上述观察结果提供解决方案。
谢谢。此致
Subhash Dhyani