This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:降压布局审查

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580698/tps62903-buck-layout-review

器件型号:TPS62903


您好、Sirs。

我想从大师那里得到一个评论。

这是原理图。 它是顶部左侧的电源。

SCH_v01.pdf 

下面是我在 PCB 布局上所做的工作。 最后一张图片解释了更多。

过孔为 0.3mm 孔。 只有四个 0.2mm 过孔、非常靠近芯片。  

如原理图中所示、它的连续/平均电流高达 1A。

布局是否正常?

001.png

002.png

003.png

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们正在查看上述内容、很快会回来。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    布局看起来不错。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rupayan。

    非常感谢。 我将此主题标记为已解决。

    此致。