请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51625尊敬的 TI 支持团队:
我在使用直流/直流降压转换器 IC 器件型号时遇到问题: LMR51625XFDDCR 。 当负载电流在 5V 输出下超过 1A 时、输出电压会崩溃。 但根据数据表、该器件可以支持高达 2.5A 的连续输出电流。
我的要求如下
-
输入电压范围: [6V - 60V DC]
-
输出电压: [5V 直流]
-
所需负载电流: [1.5A]
您能否帮助我了解此行为的可能原因并建议任何故障排除步骤?
我将共享原理图以供您参考。 
感谢您的支持。
此致、
Mukesh