This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:数据表中的寄存器导航's 信息

Guru**** 2602245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580762/lp5860-register-navigation-from-the-datasheet-s-information

器件型号:LP5860


对于任何可以提供帮助的人、

在阅读 LP5860 芯片的数据表后、我感到困惑。 在 SPI 通信中、数据表规定芯片应接收到 9 个用于描述以下数据的寄存器地址的位、从而导致 512 个不同的可能位置。

image.png

但是、LP5860 具有 38Bh 寄存器、意味着 907 个不同的位置。 如何使用 9 位将数据发送到 907 个不同的地址? image.png

请告诉我是否有任何遗漏或是否有路线绕过它。

谢谢您、

Vishwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系,我意识到我的错误 2 秒后发布. 地址值有 10 位。 我的道歉。