Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
工具/软件:
尊敬的专家:
我们想就客户使用 TPSM33625RDNR 时遇到的问题寻求帮助:
TPSM33625RDNR 上应用了此原理图和电路板文件
-输入电压范围[20V-26V]和标称电压 24V
输出电压 12v
我们使用 TI 设计工具和数据表等设计参考来调试直流转换器
-问题是当我运行直流电源和 TPSM 连接在范围[20V - 22V]电压波上升为斜率 20 毫秒延迟的 TPSM 工作正常,即使在启动后改变电压,但当我拔下直流插孔,并重新插入 TPSM 时,盖子断开并立即短路
-第二个问题,当我运行的直流电源超过 22V,如 24V, TPSM 转换器断开和短路瞬间
请参阅随附的。
e2e.ti.com/.../8838.sch1.pdf
e2e.ti.com/.../8838.brd1.pdf
谢谢你。
此致、
阿奇·A·