This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:重新插入电源时出现问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575818/tpsm33625-problem-when-reinserted-the-supply

器件型号:TPSM33625


工具/软件:

尊敬的专家:

我们想就客户使用  TPSM33625RDNR 时遇到的问题寻求帮助:

TPSM33625RDNR 上应用了此原理图和电路板文件
-输入电压范围[20V-26V]和标称电压 24V
输出电压 12v
我们使用 TI 设计工具和数据表等设计参考来调试直流转换器
-问题是当我运行直流电源和 TPSM 连接在范围[20V - 22V]电压波上升为斜率 20 毫秒延迟的 TPSM 工作正常,即使在启动后改变电压,但当我拔下直流插孔,并重新插入 TPSM 时,盖子断开并立即短路
-第二个问题,当我运行的直流电源超过 22V,如 24V, TPSM 转换器断开和短路瞬间

请参阅随附的。

e2e.ti.com/.../8838.sch1.pdf
e2e.ti.com/.../8838.brd1.pdf

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    将此请求发送给相应的工程师、请允许他们在 24 小时内审核并回复更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    按照所述、在热插拔器件时可能会看到过压事件。 在连接直流插孔时测量输入电压波形、并查看电压上升了多高。 我看到器件上有一个 TVS 二极管、但请确保元件的额定电压大小等于或略低于器件的 40V 最大 Vin 规格。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardit:

    感谢您的指导。 但是、客户分享并请求提供以下更多详细信息回复:

    ***

    感谢您的答复。

    在这方面、提供的指导非常基本、在提交此案例之前、我们已经实施了您的电子邮件中提到的所有建议。 我们还附上了专门的原理图和布局、以表明该设计完全遵循 TI 的参考建议。 根据您的回复、我们提供的原理图和电路板文件似乎尚未仔细审核。

    澄清情况和我们的调查结果:

    • 我们已将示波器探头直接安装在 TPSM33625 的 VIN 引脚上、以验证插入或启动期间是否存在任何过压尖峰。
    • 在仔细测试并损坏 23 个以上的 IC 后、我们相信在任何测试条件下、输入电源侧都不会出现过压。
    • 即使在 17V 下、转换器仍会出现故障、这表明问题不是由外部过压引起的。

    详细意见

    1. 在 17V 下工作时、多次热插拔电源线会立即导致转换器损坏。
    2. 当从 17V 开始并逐渐/缓慢地将输入电压增加至 28V 时、转换器正常运行且无故障。
    3. 仅当重新插入或热插拔输入电缆时、而不是在缓慢斜升或运行期间、才会发生损坏。

    已执行故障排除和测试

    1. 更改了输入和输出电容器类型和值
    2. 修改了电阻值以调整 IC 的开关频率。
    3. 调整了启用/禁用电阻器值。
    4. 在 VIN 引脚之前添加了串联电阻以缓解任何瞬态尖峰。
    5. 多次重新设计和优化 PCB 布局。
    6. 使用不同的负载类型和值进行测试。
    7. 使用不同的直流电源和电压源进行测试。
    8. 反复更换和更换直流电缆。

    尽管进行了所有这些测试、但问题仍然存在、并且转换器在所述的热插拔场景中继续出现故障。

    我们的要求

    我们迫切需要:

    1. TI 针对该问题提供的最终解决方案或纠正建议。 由于器件重复性故障、我们导致了大量的时间和材料损失。
    2. TPSM33625RDNR 的基准开关波形、以便我们可以将其与测量行为进行比较并确认正常运行。

    如果您可以将此案例升级到熟悉 TPSM3362x 系列的更高级别的应用工程师或产品专家、我们将不胜感激、因为此问题似乎超出了标准热插拔过压行为。

    ***

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·


    客户将继续该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    热插拔事件期间、请直接在器件输入端提供输入电压波形、我们假设这是可重现的故障机制。 您能否分享客户针对该问题进行调试所捕获的数据和示波器捕获、尤其是在故障事件期间? 掌握这些信息将有助于我们更好地支持这些问题并消除多余的建议。

    以下是基于负载条件的典型开关节点波形。

    轻负载 (10mA)                         2.5A 负载

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热插拔时的热插拔





    运行波形
    这是 VIN 引脚上 10 欧姆左右的电阻压降

    -原理图是根据 TI 参考完成的,你有它的副本
    -我们烧毁 23 IC 的做几种类型的试验失去时间努力..
    -我们需要这个 IC 的 TI 专家来分析问题并为我们提供解决方案


    -***我们需要 TI 专家推荐我们的替代类似的 IC .. 请发送模型 NR 和数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的任何备用 IC 都应与 TPSM33625RDNR 具有相同的布局和引脚配置。 这对于确保与我们现有 PCB 设计兼容非常重要。

    如果不存在相同的引脚兼容替代方案、请明确确认、因为我们需要相应地修改电路板设计、这是我们不想做的、但这是最后的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    VIN = 18V 时的输入电压
    我们注意到、VIN=18V 时峰峰值电压=30V

    SW 引脚处的波形
    这意味着在 24V 时、峰峰值将至少上升 6V =36V PPV
    TPSM33625 开关没有任何参考波形

    SW 引脚热插拔运行时的波形
    所有波形均在 VIN=18V 时捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 针对该问题提供的最终解决方案或纠正建议。 由于器件重复性故障、我们导致了大量的时间和材料损失。
    TPSM33625RDNR 的基准开关波形、以便我们可以将其与测量行为进行比较并确认正常运行。
    如果您可以将此案例升级到熟悉 TPSM3362x 系列的更高级别的应用工程师或产品专家、我们将不胜感激、因为此问题似乎超出了标准热插拔过压行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hikmat、

    感谢您分享这些波形。 您看到的器件故障很可能是由于开关节点上的过度过冲和振铃、而是由布局不佳引起的。 在热插拔事件和更高输入电压期间、过冲/下冲 会超出器件的绝对最大额定值。 这种行为很可能是由于 对 PCB 上的 GND 连接使用布线而导致的、因为这会引入大量电感、 从而转化为您看到的过冲和振铃。 请参考该器件的 EVM 用户指南、在 PCB 顶部和底部实现 GND 网的覆铜。  

    您分享的开关节点波形显示您的器件在轻负载条件下运行、因此请参阅我前面一条消息中分享的典型轻负载波形。

    TPSM33625 EVM 用户指南

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardit、

    请注意、我们多次更改了布局、但没有成功。  我认为布局不会产生电感的影响、因为它的占用空间小。我们制作了许多不同布局的测试板。

    TI 需要分析这种火花现象,并运行物理测试,然后为我们提供正式的答案..

    独立于此:  

    是否有任何您建议的备用 IC、它们应与 TPSM33625RDNR 具有相同的布局和引脚配置。 这对于确保与我们现有 PCB 设计兼容非常重要。

    如果不存在相同的引脚兼容替代方案、请明确确认、因为我们需要相应地修改电路板设计、这是我们不想做的、但这是最后的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还使用了所有文献  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hikmat 在热插拔 (VIN、SW、VOUT) 期间请提供示波器屏幕截图。

    电路没有任何阻尼、VIN 节点振铃严重、如上面的一些开关节点图像所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我同意。  波形看起来相当差。

    您是否使用短接地引线??

    “镜形探头“的接地连接在哪里?

    使用 10 欧姆串联电阻可能不太有用。

    您需要一个实心接地层、它与稳压器位于同一侧、下一层位于同一层。

    尝试遵循数据表 PCB 布局建议。

    很难进行 PCB 布局。

    您是否在电脑控制器附近安装了 C10 和 C11?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要立即从 TI 购买:
    SWpin 处的基准开关波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hikmat、

    这是基准开关波形。 这是你想要的吗?

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 12V 和输出 5V 时上述参考波形
    我们对输入 24V 和输出 12V 的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hikmat、

    请给我几天时间来获取此特定参考资料。 I shared 的波形仍然适用、务必注意 SW 节点过冲较低。 即使 PCB 尺寸很小、对地连接使用布线产生的电感也可能会导致您遇到的故障。 使用实心接地平面很可能解决您的问题。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hikmat、

    以下是请求的波形。

    正常运行期间的开关节点:

    热插拔期间的 SW 节点:

    此致、

    Hardit Singh