请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76907您好专家、
- AFE 在连接到电池时激活、但在执行关断建议后无法重新激活
- 我想使用 TS 引脚作为激活引脚、但 1.2V 振铃边沿似乎无法激活 IC
- 我尝试通过 MCU 发送建议来打开 MOS、但每次我尝试这样做时、AFE 都会立即关断
上述所有问题在 EVM 板上都不会发生、但当我使用自己的板运行相同的固件时、会显示出来。 但所有电路都基于 BQ76907 的推荐电路
此致、
Danni Chen