This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:当发送建议来导通/关断 MOS 时、AFE 始终关断

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579226/bq76907-the-afe-always-shutdown-when-send-commend-to-turn-on-off-mos

器件型号:BQ76907


您好专家、

  1. AFE 在连接到电池时激活、但在执行关断建议后无法重新激活
  2. 我想使用 TS 引脚作为激活引脚、但 1.2V 振铃边沿似乎无法激活 IC
  3. 我尝试通过 MCU 发送建议来打开 MOS、但每次我尝试这样做时、AFE 都会立即关断

上述所有问题在 EVM 板上都不会发生、但当我使用自己的板运行相同的固件时、会显示出来。 但所有电路都基于 BQ76907 的推荐电路

此致、

Danni Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danni、

    您是指 TS2 的下降沿吗? 在 SHUTDOWN 模式下、TS2 应提供 5V 电压、除非对其施加热敏电阻或另一个外部下拉电阻。 这是对你来说的情况吗?

    中将 SHUT_TS2 配置为什么  Settings:Configuration:Power Config 注册? 如果此位配置为 1、则器件将不再从 TS2 引脚上的下降沿唤醒。

    此致、

    Rohin Nair