This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:选择与外部主动平衡兼容的 3–4 芯 LFP 电量监测计+保护器 IC(例如 MPS2643)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ34Z100-G1, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573131/bq76952-selecting-a-3-4s-lfp-gauge-protector-ic-compatible-with-external-active-balancing-e-g-mps2643

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、BQ40Z50-R2

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

LiFePO₄ 正在开发一种可实现长使用寿命和高可靠性的紧凑型 3-4 节电池 μ C (LFP) 电池包。 该电池包将包含一个用于监控逻辑、电芯交换检测和数据记录的小型主机 MCU。

在电池包级别、我们正在评估 BMS/电量监测计 IC 选项、这些选项可提供:

3 至 4 节串联电池监控和保护 (OV、UV、OCD、SCD)。

适用于 LFP 化学成分的电量监测。

能够与外部有源均衡级(例如 MPS MP2643 或类似器件等电感式传输电路)干净地连接。

待机或运输模式下具有低静态电流(如果可能,则小于 150µA)。

几个问题:

对于这种电芯数和化学成分(例如 BQ40Z50-R2、BQ76952 + BQ34Z100-G1 等)、您建议使用哪种 TI 监测计/保护器组合?

这些器件中是否有任何一个支持或协调外部主动均衡电路、或者 MCU 是否必须在外部电路工作时禁用电池包的被动均衡?

是否有推荐的设计手册或参考原理图显示了如何与 TI 监控器集成主动平衡?

我们将自行处理电芯交换管理和 MCU 控制逻辑、但要确保所选的 TI 器件不会与感测线路上或 ADC 采样期间的外部平衡器发生冲突。

感谢您抽出宝贵的时间与我们分享您的宝贵意见!