主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、BQ40Z50-R2
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
LiFePO₄ 正在开发一种可实现长使用寿命和高可靠性的紧凑型 3-4 节电池 μ C (LFP) 电池包。 该电池包将包含一个用于监控逻辑、电芯交换检测和数据记录的小型主机 MCU。
在电池包级别、我们正在评估 BMS/电量监测计 IC 选项、这些选项可提供:
3 至 4 节串联电池监控和保护 (OV、UV、OCD、SCD)。
适用于 LFP 化学成分的电量监测。
能够与外部有源均衡级(例如 MPS MP2643 或类似器件等电感式传输电路)干净地连接。
待机或运输模式下具有低静态电流(如果可能,则小于 150µA)。
几个问题:
对于这种电芯数和化学成分(例如 BQ40Z50-R2、BQ76952 + BQ34Z100-G1 等)、您建议使用哪种 TI 监测计/保护器组合?
这些器件中是否有任何一个支持或协调外部主动均衡电路、或者 MCU 是否必须在外部电路工作时禁用电池包的被动均衡?
是否有推荐的设计手册或参考原理图显示了如何与 TI 监控器集成主动平衡?
我们将自行处理电芯交换管理和 MCU 控制逻辑、但要确保所选的 TI 器件不会与感测线路上或 ADC 采样期间的外部平衡器发生冲突。
感谢您抽出宝贵的时间与我们分享您的宝贵意见!