这并不总是会发生、但有时当我们向 BQ25756 周围的充电电路施加输入电源、并且电池侧未连接电池时、我们会接通电源、有时则不连接电池。 如果我们使用电池、它会通电并充电。 如果我们断开电池连接、充电器电路将继续运行、并为 MCU 供电。
如果我们随后断开输入电源并让电容器放电、然后重新插入输入电源、则充电器电路可能会也可能不会产生输出功率。 无论是否显示、状态 LED 均相同: 亮起、STAT1 亮起、PG 熄灭。 但是、当输入电源切断时电容器放电时、如果在电池侧电容器完全放电之前重新连接输入电源、它将始终按预期上电并产生输出电压。 只有当您让电容器完全放电、然后施加输入电源时、才会触发输出电池侧电压。
问题是:PG 开启、Stat1 开启且 STAT2 关闭、但 BQ25756 不会产生输出电源时、可能会出现什么情况? 似乎状态 1 为 ON 且 PG 为 ON、则应该处于主动“正在充电“状态。