This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:PG '处于活动状态、Stat1 开启、STAT2 关闭、但不产生电源

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578716/bq25756-pg-is-active-stat1-is-on-stat2-is-off-but-no-power-being-produced

器件型号:BQ25756


这并不总是会发生、但有时当我们向 BQ25756 周围的充电电路施加输入电源、并且电池侧未连接电池时、我们会接通电源、有时则不连接电池。   如果我们使用电池、它会通电并充电。  如果我们断开电池连接、充电器电路将继续运行、并为 MCU 供电。   

 

如果我们随后断开输入电源并让电容器放电、然后重新插入输入电源、则充电器电路可能会也可能不会产生输出功率。  无论是否显示、状态 LED 均相同: 亮起、STAT1 亮起、PG 熄灭。   但是、当输入电源切断时电容器放电时、如果在电池侧电容器完全放电之前重新连接输入电源、它将始终按预期上电并产生输出电压。   只有当您让电容器完全放电、然后施加输入电源时、才会触发输出电池侧电压。   

问题是:PG 开启、Stat1 开启且 STAT2 关闭、但 BQ25756 不会产生输出电源时、可能会出现什么情况?   似乎状态 1 为 ON 且 PG 为 ON、则应该处于主动“正在充电“状态。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    ]哪些情况下 PG 处于开启状态、Stat1 处于开启状态、STAT2 处于关闭状态、但 BQ25756 仍不产生输出功率?

    我通常会在转换器无法检测到的充电故障时看到这种情况。 我相信这里发生的情况是、充电器认为它在充电、而实际上却没有。 这意味着器件认为是这样的、并且在存在阻止开关的情况下允许进行功率传输切换。

    为了详细了解正在发生的情况、我建议查看功率级和功率级的控制。 这将是 SWx、LODRVx、HIDRVx、BTSTx 和 DRV_SUP。

    在这种情况下、器件会读取到电池短路、并可能处于 PRECHARGE 模式、因此电流会降低。 这通常会导致电容器仍处于充电状态、但速度较慢、然后在充电和充电之间振荡达到终止电压。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。   我将在今天对信号进行研究、看看那里发生了什么。   下面是行为的视频。  

    问题的核心是、有时它会按预期产生电力、有时即使我们有 PG 和 Stat1、也不会产生电力。  

    https://www.youtube.com/watch?v=DieLt2ZUFag

    ...肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这是有趣的行为。 我在 EVM 上还没有看到该功能、并且我运行了相同的测试、即将输入电压降低至 ACUV 以下并再次高于该值。 我没有看到这种行为。

    当 STAT1 和 STAT2 灯开始闪烁时、这可能正好位于 ACUV 的边界、其中汲取电流使器件低于 ACUV、但没有电流的电压略高于 ACUV。

    让我知道开关波形的行为。 您是否有可以分享的原理图? 您是否具有 I2C 访问权限?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认、当 BA25756 不产生电源、输入电压约为 18V 且 PG 开启且 Stat1 开启时、IC 未通过 I2C 报告故障代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能已经想通了。   我认为现在发生的情况是、根据我们在 Vacuv 上使用的电阻器、充电器开始产生 9V 的输出功率。   是的。  然后、CPU 触发并开始通过 I2C 与充电器 IC 通信、它首先为其提供一组基于 I2C 的设置。   尽管我们在这些设置下关断了 MPPT、但我们将 VREG_DPM_ACC 寄存器设置为 19 伏。  一旦发生这种情况、充电器就会停止充电、但会使 PG 信号保持开启状态。  即使它由于处于输入电压调节状态而实际上没有充电、Stat1 引脚仍处于开启状态。    一旦发生这种情况、运行电路板的 CPU 会关闭、因为充电器 IC 会关闭其输出、此时它将永远不会恢复。   我将继续调查。  

    此外、文档并未准确地描述这种情况、因为表 8-6 确实指出 STAT1 处于开启状态意味着“正在充电“、此处的情况并非如此。   

    本文档还指出:“当 VACUV 下降并达到 VACUV_DPM 时、器件进入输入电压调节状态、从而降低充电电流。 VACUV 继续降至 VREF_ACUV 以下、器件会自动停止转换器、并且 PG 引脚会拉高。“    起初、当我阅读本文时、似乎说停止转换器的任一原因都会将 PG 引脚拉至高电平、但从技术角度而言、其措辞方式是在输入电压调节下、它只是应该减小充电电流、但充电电流已经很低、这实际上意味着它将会关闭、但仍然保持 PG 导通。

    总之、我想应该弄清楚输入电压调节实际上并不会影响 PG、但它实际上会关闭电源转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sean、

    此外、文档没有准确地描述这种情况、因为表 8-6 确实指出、STAT1 处于开启状态意味着“正在进行充电“、这在这里并不完全是这样。

    此描述*通常*为案例。 STAT 引脚基于器件运行所依据的状态机。 在这种情况下、输入电压通过 ACUV/ACOV 引脚记录为电源正常、电池处于正确的电压区域、因此器件进入快速充电状态。 由于 VAC_DPM 寄存器被设置为如此高、因此该器件会尝试限制充电电流、使输入端的电压高于 19V、这就是器件实际上并不会快速充电的原因。 可能有一个状态寄存器显示我们处于 CC 区域、但也处于输入电压调节状态。

    无论如何、我想我想知道这种情况、即输入电压调节并不会真正影响 PG、但它实际上会关闭电源转换器。

    我想这里就是这样。 当显示 VACUV 时、该实例与引脚上的电压相关、但该实例会触发 PG 寄存器上的 VAC_DPM、这不会显示为更改/I2C 引脚状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael