主题中讨论的其他器件: LM5156H
您好的团队、
我正在寻找一个输入电压为 30V 至 40V、输出电压约为 1kV 至 2kV 的参考设计、以推荐用于 AED 解决方案。
我认为下面的相关问题中讨论了参考设计 PMP9198。
但是、我在 TI 的参考设计数据库中找不到 PMP9198。 此设计编号是否已更改、或者是否不再推荐?
如果您有其他规格相似的参考设计、可以分享一下吗?
此外、我认为可以使用带有变压器或多倍压器配置的 PWM 控制器(例如 UCC28C43-Q1)或使用具有多倍压器配置的宽输入电压稳压器(例如 LM5156H)来满足该要求。
感谢您的意见或任何类似的参考设计。
您是否有任何相关信息或建议?
此致、
teritama