This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:关于高压电源解决方案参考设计

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1, LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579512/ucc28c43-q1-regarding-high-voltage-supply-solution-reference-design

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156H

您好的团队、


我正在寻找一个输入电压为 30V 至 40V、输出电压约为 1kV 至 2kV 的参考设计、以推荐用于 AED 解决方案。

我认为下面的相关问题中讨论了参考设计 PMP9198。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323889/48v-input-3500v-3ma-power-supply-design?keyMatch=PMP9198&tisearch=universal_search

但是、我在 TI 的参考设计数据库中找不到 PMP9198。 此设计编号是否已更改、或者是否不再推荐?

如果您有其他规格相似的参考设计、可以分享一下吗?

此外、我认为可以使用带有变压器或多倍压器配置的 PWM 控制器(例如 UCC28C43-Q1)或使用具有多倍压器配置的宽输入电压稳压器(例如 LM5156H)来满足该要求。

感谢您的意见或任何类似的参考设计。

您是否有任何相关信息或建议?  

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama

    我们正在研究这个问题。 我们会尽快回复您。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    TI.com 上不再提供该参考设计。 我没有任何数据说明为什么它不可用。 但该原理图仍可在网上获取:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PMP9198primary.pdf

    检查后、我们目前没有任何具有 相似输出和输出电压规格的参考设计。  

    关于以下内容、

    此外、我认为可以使用具有变压器或多个倍频器配置的 PWM 控制器(例如 UCC28C43-Q1)或具有多倍频器配置的宽输入电压稳压器(例如 LM5156H)来解决该要求。[/报价]

    是的、这是一个适合您的设计的解决方案。 此 PWM 控制器可与高 NS:NP 变压器配合使用、以实现所需的输出电压规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·桑:

    感谢您的答复。

    TI.com 上不再提供该参考设计。 我没有任何数据说明为什么它不可用。 但是、此原理图仍可在线获取:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PMP9198primary.pdf /

    ⇒我无法通过以下方式访问此 URL。 请查看此内容。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、  

    没关系、看起来该链路不再起作用。 此时、我们没有任何符合您的输入和输出电压规格的参考设计。