This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:栅极驱动器在半桥应用中无法正常工作

Guru**** 2790515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579766/ucc27211-gate-driver-not-working-in-half-bridge-application

器件型号:UCC27211


您好:

我尝试使用 UCC27211 来驱动 NFET 半桥、以实现 12V 至 5V 的转换。 目标是展示使用 TPLD 控制馈送到栅极驱动器的 PWM 的概念验证。 这是我的原理图:

image.png

在我的电流设置中、我向 UCC27211 提供一个 100kHz PWM 信号、该信号在大约 10ms 内从 HI 上的 0%上升到 50%(LI 上也从 100%上升到 50%)。 HI/LI 的上升沿和下降沿之间有 200ns 的死区时间。  

我的电源配置为提供 12V 电压和 2A 的最大电流。 向栅极驱动器供电后向其施加 PWM 信号后、电源就会立即达到电流限值并从 12V 降至 6.6V 左右。

我再次尝试了测试电路板、HI 输入上的占空比为 20%、LI 输入上的占空比为 80%。 您可以在下面看到此 PWM、以及 PWM 以及 FET 栅极的一些示波器屏幕截图。 I n 所有示波器屏幕截图、C1 =高侧 FET 栅极、C2 =低侧 FET 栅极、C3 = LI、C4 = HI、所有信号都以 GND 为基准

如果您需要更多详细信息、例如我的布局图片或其他任何内容、请告诉我。 我很好奇、如果我错过了这里明显的东西、因为到目前为止、我迷路了为什么所有东西看起来都很好、直到我的栅极驱动器实际尝试驱动栅极为止。

此致、

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、这里是一些布局图片。 请注意、未组装反馈元件 R9/R10/R11/C11。 C4/U3/C10 都不是用于 LDO 为控制器提供 5V 电源的元件。 大多数顶层覆铜是 VCC、底层是 GND。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom、

    我怀疑这个问题是因为电源电压和总线电压来自同一个电源。 我 认为这个问题是因为电源无法同时为降压转换器和驱动器提供电流、所以您达到了电源的电流限值。  

    此配置不应该有问题、我建议在 FET 上放置一个大电容器组、以提供额外的稳定性。  

    我们还建议在 VDD 和 VSS 之间放置两个旁路电容器。 第一个是≥μ F 100nF 电容器、应尽可能靠近 VDD 和 VSS 引脚放置。 此外、我们建议将一个≥μ F 1µF 电容器放置在尽可能靠近 VDD 和 VSS 引脚的位置、放置在较小电容器旁边。  

    我还注意到、在您的原理图中、似乎 HS 引脚与降压转换器之间没有连接。 我认为这是错误的、因为 HO 将不会 正确打开。 请确保此连接正确就位。

    此致、

    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢! 我认为 HS 到开关节点连接是我想要的明显错误。 这让我感到非常尴尬。 大概说明了我所看到的大部分内容、当栅极驱动器在 UVLO 之外时、顶部 FET 无法驱动低电平、从而导致击穿电流且顶部 FET 烧毁。

    此致、

    Malcolm