Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
您好:
我尝试使用 UCC27211 来驱动 NFET 半桥、以实现 12V 至 5V 的转换。 目标是展示使用 TPLD 控制馈送到栅极驱动器的 PWM 的概念验证。 这是我的原理图:

在我的电流设置中、我向 UCC27211 提供一个 100kHz PWM 信号、该信号在大约 10ms 内从 HI 上的 0%上升到 50%(LI 上也从 100%上升到 50%)。 HI/LI 的上升沿和下降沿之间有 200ns 的死区时间。
我的电源配置为提供 12V 电压和 2A 的最大电流。 向栅极驱动器供电后向其施加 PWM 信号后、电源就会立即达到电流限值并从 12V 降至 6.6V 左右。
我再次尝试了测试电路板、HI 输入上的占空比为 20%、LI 输入上的占空比为 80%。 您可以在下面看到此 PWM、以及 PWM 以及 FET 栅极的一些示波器屏幕截图。 I n 所有示波器屏幕截图、C1 =高侧 FET 栅极、C2 =低侧 FET 栅极、C3 = LI、C4 = HI、所有信号都以 GND 为基准 :




如果您需要更多详细信息、例如我的布局图片或其他任何内容、请告诉我。 我很好奇、如果我错过了这里明显的东西、因为到目前为止、我迷路了为什么所有东西看起来都很好、直到我的栅极驱动器实际尝试驱动栅极为止。
此致、
Malcolm