This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:无电池时的 STAT 状态

Guru**** 2599735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579397/bq25172-stat-status-when-there-is-no-battery

器件型号:BQ25172


尊敬的团队:

在无电池情况下、在 STAT 引脚上测量了不同频率的波形。

1Hz 或 5Hz

此运行条件是否有任何规范或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在无电池的情况下、BQ25172 会将输出电容器充电至 OVP 点、然后关断。  输出电容器将放电并进入充电点、然后重新开始循环。

    STAT 引脚在充电阶段将变为低电平、在空载和 1uF 输出电容器的情况下短接约 500us。  

    如果输出电容器增加、它会显示由 OVP 引起的故障情况、STAT 引脚闪烁。   

    STAT 引脚的许多行为将取决于输出电容器尺寸、充电电流和负载。  

    几个输出电压点需要注意:

    OVP -- 1.7V/电芯

    OVP 退出-- 1.45V/电芯

    再充电-- 1.3V/电芯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器固定

    为什么每次取出电池时 STAT 频率都不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    为什么每次取出电池时 STAT 频率都不同?

    在无电池状态下、STAT 频率可能会因几个因素而变化。  内核温度会导致漏电流发生变化、从而改变放电时间。  OVP 跳变点也会发生一些变化、这是由上升速率和抗尖峰脉冲时间引起的。   

    增大输出电容器将有助于减少 STAT 频率变化。