请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172尊敬的团队:
在无电池情况下、在 STAT 引脚上测量了不同频率的波形。
1Hz 或 5Hz
此运行条件是否有任何规范或指南?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
在无电池的情况下、BQ25172 会将输出电容器充电至 OVP 点、然后关断。 输出电容器将放电并进入充电点、然后重新开始循环。
STAT 引脚在充电阶段将变为低电平、在空载和 1uF 输出电容器的情况下短接约 500us。
如果输出电容器增加、它会显示由 OVP 引起的故障情况、STAT 引脚闪烁。
STAT 引脚的许多行为将取决于输出电容器尺寸、充电电流和负载。
几个输出电压点需要注意:
OVP -- 1.7V/电芯
OVP 退出-- 1.45V/电芯
再充电-- 1.3V/电芯