This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:咨询 TPSF12C3-Q1 的 100kW 和 500kW 类设计

Guru**** 2606165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578912/tpsf12c3-q1-inquiry-regarding-100kw-and-500kw-class-design-of-tpsf12c3-q1

器件型号:TPSF12C3-Q1


您好、TI 专家

客户希望应用 TPSF12C3-Q1、设计和制造两种规格的 100kW 和 500kW 三相 (380VAC)、并将其应用于高容量测量设备。

客户有一个与此相关的问题。

Q1) 是否可以将该设计应用于 500kW 高容量应用?  

Q2) 使用 TPSF12Cx 快速入门设计工具、我创建了两种设计:一种用于 100kW、一种用于 500kW。 请查看他们、看看是否有任何问题。

TPSF12Cx-Q1_quickstart_calculator_100KW.zip 

Q3) 如果您有任何其他设计良好的电路或器件、请推荐它们。  

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Grady

    感谢您的耐心。 我们将在明天的一天结束前回来。  
    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naresh Adepu

    我还没有收到回复、您能检查一下吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Grady。 今天我要回来找你。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    1.我们没有这款设备在 500kW 容量下使用的经验。 这是一款非常专门的器件、专为 1kW 至 22kW 范围内基于交流/直流的 OBC 系统而设计。 我们不建议将其用于功率很高的应用。  

    2.我回顾了你分享的快速入门计算器。 它们使用铁氧体模型。 同样、这些器件非常具体、我们已经看到它们仅适用于阻抗曲线更平坦的纳米晶扼流圈。 但不能与铁氧体扼流圈搭配使用。  

    考虑了所有情况后、此器件不适合您的系统和应用。  

    谢谢。此致

    Naresh