This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868X-Q1:有关输出电流设置

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579826/lp8868x-q1-regarding-the-output-current-setiing

器件型号:LP8868X-Q1


尊敬的先生/女士:

我当前正在使用 LP8868-Q1 采用降压/升压拓扑的 LED 驱动器 IC 进行驱动 5 个 LED 在以下工作条件下:

  • 输入电压范围 :9 V 至 16 V(典型值:13.5 V)
  • LED 正向电压
    • 启动时:最小 1.85V、典型值 2.09V、最大值 2.45V
    • 第 30 分钟:最小 1.90 V、典型 2.14 V、最大 2.50 V
  • 环境温度 :初始常量为 25°C
  • LED 焊接点温度 :从 30°C 开始、30 分钟后到达 60°C
  • 输出电流要求
    • 最初:220mA
    • 第 30 分钟:300mA
  • 热降额要求
    • 如果环境温度超过 55°C、则输出电流应降额至 不少于 40% 有效电流电平至 85°C
  • 注释 :输入电压保持恒定 13.5 V 变化

我想了解如何配置 LP8868-Q1 以满足这些要求。 具体来说:

  1. 如何使用温度反馈(例如通过 TEMP 或 RTEMP 引脚)实现双电流曲线?
  2. 是否可以自定义热折返功能以支持所述的降额行为?
  3. 是否有任何展示类似功能的参考设计或应用手册?

非常感谢您在此应用中配置 LP8868-Q1。

此致、
RAVIKRISHNAN Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家将于下周答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    为了实现此额定功率 (300mA、5 LED、9~16 Ω Vin)、LP8868-Q1 可以在 85°C  条件下以全电流运行、并具有良好的 PCB 头部耗散设计。

    因此、我们建议使用实现双电流曲线 调光功能 。 在前 30 分钟内、可将电流设置为 73%。  

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen Dong:即使设备能够承受 55 * C 的温度、也必须降低电流。 您能详细说明一下建议的解决方案吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    在最低 80°C 电流折返设置的情况下、当环境温度为 55°C 时、该器件无法触发热折返。 因此、客户可能需要使用外部 NTC 和 MCU 来实现降额功能。  

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 NTC 来降低所理解的电流。 我主要关注的是启动时的双电流和 30 分钟时的不同电流。 请针对此用例建议解决方案。

    • 输出电流要求
      • 最初:220mA
      • 第 30 分钟:300mA

    电流必须根据 LED 的焊接点温度升高: 从 30°C 开始、30 分钟后达到 60°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以使用模拟调光功能。 将最大电流设置为 300mA 并更改 ADIM 占空比以更改 LED 电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一些应用手册或相关文档吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。  7.3.4 描述了调光功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 PWM 输入、我的输入是 9 至 16V 直流电源、此外、我需要将电流值从 220mA 的初始值提高到 300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件需要 PWM 输入来调节输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我将结束此主题、但如果您有任何后续问题、请随时在此处提问。