This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:如何计算不同工作模式下的边界 VIN&VOUT 值?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580262/lm51772-how-to-calculate-the-boundary-vin-vout-value-for-different-working-mode

器件型号:LM51772


尊敬的 TI 专家团队:

  我将为我的新设计评估 LM51772、并被工作模式的边界所适应、在数据表和计算工具中找不到任何说明降压/升压、降压/升压模式转换时边界的文档。  

  另一个问题是、当 LM51772 在降压/升压模式下工作时、如何计算状态 II、I 和 III 的时长、如下所示? 非常感谢。

  image.png

BR

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    目前没有更多有关不同模式之间转换和不同状态时序的文档。

    器件根据电源开关的导通时间和关断时间在内部进行控制、这些时间取决于所用电感器、开关频率等。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

       我发现以前的计算工具中不同统计数据的时序计算有一些定义、您能帮我们解释一下 T1_TO_T2 (FSW)、T2_TO_T3 (FSW) 和 T3_TO_T4 (FSW) 的定义吗? 谢谢。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    此信息仅在隐藏页面上、不受支持。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

       好的、我明白了、我会要求 EVM 进行测试。

    BR

    Sean