请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92621-Q1您好的团队、
请帮助确认我们是否有可提供给客户的此芯片的热仿真模型。
关于这款 LED 驱动器、我想问是否有一个与 PSRR 类似的参数。 我在数据表中仅看到 1kHz 的电气测量波形。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
请帮助确认我们是否有可提供给客户的此芯片的热仿真模型。
关于这款 LED 驱动器、我想问是否有一个与 PSRR 类似的参数。 我在数据表中仅看到 1kHz 的电气测量波形。