This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92621-Q1:热仿真模型应用

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579810/tps92621-q1-thermal-simulation-model-application

器件型号:TPS92621-Q1


您好的团队、

请帮助确认我们是否有可提供给客户的此芯片的热仿真模型。

关于这款 LED 驱动器、我想问是否有一个与 PSRR 类似的参数。 我在数据表中仅看到 1kHz 的电气测量波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    • 抱歉、我认为我们没有可以提供给客户的热仿真模型。 您可以参考 TI.com 上的计算器来计算热性能。  我是否知道该请求的目的? 通常、客户可以直接基于 EVM 板进行测试。
    • 关于 PSRR、由于该器件是恒流驱动器、通常我们要详细讨论电流精度、请参阅以下相关内容、以及 数据表中的 7.3.3 恒流输出和设置(请参阅)。 谢谢!