This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:器件选择 — ORing 控制器

Guru**** 2599225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580213/lm74722-q1-part-selection---oring-controller

器件型号:LM74722-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930-Q1LM74800-Q1LM74900

尊敬的 TI 团队:

我们正在为采用两个驱动器的 4 电机驱动应用设计电源管理系统

36V 30A 电池。  

方框图:

a3ad0c57-c059-4f69-8ad6-d5c403ae49bc.png

我们需要一个 ORing 控制器(理想二极管)+负载开关(断开) 适用于两节电池的解决方案、包括关键保护特性:

  • RPP (反极性保护)

  • RCB 来自电机的(反向电流阻断)(潜在再生电流)

  • OVP (过压保护)

我们正在考虑 LM74722QDRRRQ1 终端用户指南。

我们需要您在比较不同产品系列时提供专家建议: 在我们的特定应用中、LM749XX-Q1 和 LM748X-Q1 系列相对于 LM747XX-Q1 有哪些优势?

具体而言、我们对以下方面的能力感兴趣:

  1. 集成断路器/电流限制: 与 LM74722-Q1 相比、LM749XX-Q1 控制器(例如 LM74930-Q1)是否提供集成的可调节电流限制或断路器功能、能够简化或增强我们的保护方案?

  2. 浪涌电流控制: 在连接电池或启动 4 电机负载时、哪个系列可提供卓越性能或更简单的实现来控制浪涌电流?

  3. 快速 RCB 响应: 考虑到电机可能会产生再生电流、因此该系列电机速度最快、可靠性最强 反向电流阻断 (RCB) 以确保零直流反向电流和系统稳定性?

非常感谢您为我们的 36V ORing 和保护需求选择合适的控制器。

 

祝你一切顺利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meir:

    LM749XX 提供过流保护。 它们不会限制电流、而是在检测到过流时断开电源路径。

    2.所有控制器在限制浪涌电流时都能提供相同的性能。

    3.您可以根据您的要求考虑使用 LM74720 或 LM74800(如果不需要过流)

    LM74720 具有用于驱动 FET 的升压电路、可降低 Iq、但需要一个电感器、因此占用更多空间。 如果您不需要 IQ 问题、可以选择 LM74800-Q1。

    如果需要过流保护、可以使用 LM74900。

    我们产品系列中的所有控制器均可确保 0A 直流反向电流、因此您可以任意选择。

    此致、

    Shiven Dhir