This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 发生了未知状态并失去通信。

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574865/bq27z746-bq27z746-enntered-an-unknown-state-and-lost-communication

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

现在我们正面临一个问题。 电池无法通信。 P+P-的输出仅为 1.2V。 SCL 和 SDA 之间相对于接地的阻抗匹配为 0.5MΩ Ω。 只有当电池与 VDD 断开并重新连接时、它才会重新获得通信。 这是什么原因? 此外、还在通信线路上添加了一个电压稳定二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上相关的.gg/.log/数据文件。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    这是 GG 文件。 请检查它。

    e2e.ti.com/.../6787.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您在多少个单元或电路板上看到了这种行为?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    到目前为止,我们已经完成了大约两百万对。

    此致、

    Sander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否能够通过将充电器施加到 PACK+/-来恢复电池组? 某些电池包可能进入 SHUTDOWN 模式。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我已经试过了。 它没有进入 SHUTDOWN 模式。 即使使用 PACK+/-连接充电器、它仍然无法唤醒。 解决此问题的唯一方法是断开保护板与电池的连接、重新连接、这相当于重新为芯片供电、然后它将返回正常状态。

    此致、

    Sander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sander、  

    当您说卸下保护板时、是否有次级保护器连接到 B+/-?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到过类似的现象。 BQ27Z746 进入未知状态、无法通过充电激活、也无法通信。 只有断开 BQ27Z746 的电源才能恢复正常。 到目前为止、尚未找到其他方法将 BQ27Z746 恢复正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    B/+/-不再具有任何辅助保护。 只要断开任何一个极性与保护板的连接、然后重新连接并激活、通信就可以恢复。 这种不良情况最常发生。

    此致、

    Sander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sander:  

    我不确定我是否完全理解您的设置。 您是否能够发送测试设置的方框图?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我绘制了一个简单的图表。 您能告诉我、您能否理解我的意思?

    此致、

    Sander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保护板是否位于仪表的位置?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    Gague IC 位于保护板上。 您说的是正确的。

    此致、

    Sander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sander、  

    您是否能够使用 TI.com 上的最新固件对此进行测试、并查看此行为是否在 NG 设备上解决?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我的电池未密封。 这种现象是否与电池是否密封有关?

    此致、

    Sander。