This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:安全计时器和 MPPT 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581681/bq25798-safty-timer-and-mppt-question

器件型号:BQ25798
主题 TPS2120 中讨论的其他器件

你(们)好  

我的客户有一些问题可以帮您解决  

  1. 有适用于涓流充电、预充电和快速充电模式的安全计时器。 如果安全计时器到期、会发生什么情况? 充电器是否会尝试再次为电池充电?
  2. 如果输入源不是来自太阳能电池板而是来自适配器、可以继续开启 MPPT 吗?
  3. 是否有任何有关 BQ25798 MPPT 设计注意事项的应用手册建议、我们可以参考(以便避免使用 MPPT 出错)?   

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此外、关于项目 2:如果启用了 MPPT 功能、但输入源来自电源多路复用器 (TPS2120) 输出(并且电源多路复用器输入连接到太阳能电池板)、MPPT 功能是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godfrey 和 Py Tsai:

    值为 1 时、如果这些计时器到期且电池电压保持恒定、则充电暂停。  但是、如果在计时器到期后电池电压超过充电状态阈值电压(例如电池在预充电电流停止后降至 VSHORT 以下)、充电器会在新状态下自动重新启动充电、而不需要输入 POR、/CE 引脚切换或主机交互来重新启动。

    关于 2、MPPT 可随时导通、连接到任何电源。  如果电池电压降至低于 SYSMIN 电压、则 EN_MPPT 位复位为 0。

    关于 3、是。  请阅读 https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26。 

    此致、
    Jeff