请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798主题 TPS2120 中讨论的其他器件
你(们)好
我的客户有一些问题可以帮您解决
- 有适用于涓流充电、预充电和快速充电模式的安全计时器。 如果安全计时器到期、会发生什么情况? 充电器是否会尝试再次为电池充电?
- 如果输入源不是来自太阳能电池板而是来自适配器、可以继续开启 MPPT 吗?
- 是否有任何有关 BQ25798 MPPT 设计注意事项的应用手册建议、我们可以参考(以便避免使用 MPPT 出错)?
谢谢!
Py Tsai