This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:启用开关时发生间歇性故障

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, HSS-MOTHERBOARDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574353/tps27sa08-intermittent-fault-occurs-when-enabling-switch

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件: HSS-MOTHERBOARDEVM

工具/软件:

我有一个使用 TPS27SA08 的电源电路、当通过 EN 引脚打开和关闭开关时、间歇性地出现故障情况。 我有几个变化排列为板,但它不是完全清楚是否这些修复将完全解决的问题,我想得到意见,如果有任何其他领域可能感兴趣.

这是 HSS 连接的屏幕截图:

系统由 24 VDC 调节电源供电。 该电路通过微控制器进行控制、用于向下游器件切换 24VDC。

我看到的故障并不总是持续出现、有时它会在 正常工作和 故障之间循环、然后恢复正常。 通常、这似乎与启用 HSS 时的条件有关、而不是在允许电源流动后的稳态条件有关。 发生故障时、输出电压似乎降至 8.7V、这对于遇到此问题的电路板而言是一致的。

我确定了几个 电容器、它们的值与 HSS-MOTHERBOARDEVM 不同、或未放置在电路板上、因此这些是我已经计划过的更改。

C_out:22nF

C_VBB:100nF 至模块 GND

C_SNS:100pF 至 10nF

我 将 220nF 电容器替换为从 C_VBB 到 GND 的 100nF 电容器、并且电路板上似乎减少了发生故障的次数、但我仍然能够通过 尝试为另一个器件为输出端供电来引起故障。

此屏幕截图显示了在启用诊断且 SEL1 和 SEL2 设置为配置 SNS 以测量温度时、我看到的一些行为。 成功使能两次后发生故障

橙色:设置 SNS 以测量温度 (1V/div)

蓝色:输出电压 (5V/div)

当 SEL1 和 SEL2 设置为测量电流时、当电路行为符合预期并输出 24VDC 时、我会在 SNS 引脚(橙色)上看到这种行为。 所示的方波脉冲是 EN 引脚设置为低电平时的脉冲、而这些脉冲之间的脉冲是 EN 设置为高电平时的脉冲。

发生故障时、我会在测量电流时在 SNS 引脚上看到类似的行为。  在 EN 引脚设置为低电平之前、SNS 引脚报告的电流测量值将保持类似这样。  

当故障不存在时、SNS 引脚测得的温度看起来是稳定的。  同时、当存在故障时、设置为测量温度的 SNS 引脚将开始增加、直到达到其稳态值。  

我还尝试焊接替换 TPS27SA08、但我认为这对观察到的这种行为没有任何影响。 在不同的电源设置且发生故障的情况下、我确实看到其中一个器件的电源 LED 开始快速闪烁开/关;TPS27SA08 的输出电压也是 8.7VDC、而不是预期的 24VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    我很抱歉耽误您的时间。

    在您的系统中、您测试的负载是多少? 输出电阻/稳态电流、输出电容等?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我没有输出电阻的估算值、但使用 24VDC 输入时、系统消耗的稳态电流约为 2A。 我估计总输出电容在 800uF 至 1000uF 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    在尝试为电容器充电的同时、器件可能会在导通期间达到能量限值。 二、您能否尝试使用较低的输出电容进行测试、看看问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Patrick