Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, HSS-MOTHERBOARDEVM
主题中讨论的其他器件: HSS-MOTHERBOARDEVM
工具/软件:
我有一个使用 TPS27SA08 的电源电路、当通过 EN 引脚打开和关闭开关时、间歇性地出现故障情况。 我有几个变化排列为板,但它不是完全清楚是否这些修复将完全解决的问题,我想得到意见,如果有任何其他领域可能感兴趣.
这是 HSS 连接的屏幕截图:

系统由 24 VDC 调节电源供电。 该电路通过微控制器进行控制、用于向下游器件切换 24VDC。
我看到的故障并不总是持续出现、有时它会在 正常工作和 故障之间循环、然后恢复正常。 通常、这似乎与启用 HSS 时的条件有关、而不是在允许电源流动后的稳态条件有关。 发生故障时、输出电压似乎降至 8.7V、这对于遇到此问题的电路板而言是一致的。
我确定了几个 电容器、它们的值与 HSS-MOTHERBOARDEVM 不同、或未放置在电路板上、因此这些是我已经计划过的更改。
C_out:22nF
C_VBB:100nF 至模块 GND
C_SNS:100pF 至 10nF
我 将 220nF 电容器替换为从 C_VBB 到 GND 的 100nF 电容器、并且电路板上似乎减少了发生故障的次数、但我仍然能够通过 尝试为另一个器件为输出端供电来引起故障。
此屏幕截图显示了在启用诊断且 SEL1 和 SEL2 设置为配置 SNS 以测量温度时、我看到的一些行为。 成功使能两次后发生故障
橙色:设置 SNS 以测量温度 (1V/div)
蓝色:输出电压 (5V/div)

当 SEL1 和 SEL2 设置为测量电流时、当电路行为符合预期并输出 24VDC 时、我会在 SNS 引脚(橙色)上看到这种行为。 所示的方波脉冲是 EN 引脚设置为低电平时的脉冲、而这些脉冲之间的脉冲是 EN 设置为高电平时的脉冲。

发生故障时、我会在测量电流时在 SNS 引脚上看到类似的行为。 在 EN 引脚设置为低电平之前、SNS 引脚报告的电流测量值将保持类似这样。

当故障不存在时、SNS 引脚测得的温度看起来是稳定的。 同时、当存在故障时、设置为测量温度的 SNS 引脚将开始增加、直到达到其稳态值。


我还尝试焊接替换 TPS27SA08、但我认为这对观察到的这种行为没有任何影响。 在不同的电源设置且发生故障的情况下、我确实看到其中一个器件的电源 LED 开始快速闪烁开/关;TPS27SA08 的输出电压也是 8.7VDC、而不是预期的 24VDC。