This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQStudio 和 BQ76952;BQ76952 未高效通信

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580012/bq76952-bqstudio-bq76952-not-communicating-efficiently

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400、BQ34Z100

将 BQ76952 与 EV2400 连接时、BQStudio 会自动尝试更改(我假设)i2c 地址通信方法。 根据我的理解和最近对 BQ76952 的使用经验、它使用没有 CRC 的 i2c、地址为 0x10(8 位地址)。  

首次插入器件并使用自动连接方法时、BQStudio 会显示以下消息:Auto Detected Device:100_2_02

image.png

一旦看到这一点、我知道它将无法有效地沟通。 所有数据都不正确、单击“Data Memory“(数据存储器)选项卡时、左下角会显示作品(红色):“operation failed be....all data flash failed“(操作失败...所有数据闪存都失败)

如果在 BQStudio 软件启动后手动连接 BQ76952、则 Auto Detect Device 更改为“FFFF_9_99"。“。  



发生这种情况时、它会进行有效通信、显示所有数据、并且不会显示寄存器信息。  

出于这些原因、我无法有效地使用 BQSTudio。  

需要做什么才能使 BQ76952 使用 BQStudio、而无需每次更改或手动将其连接到 EV2400?  

我关注过其他论坛、似乎没有任何帮助。 更新了 stuido 和 EV2400。 我没有 EVM 板。 定制电路板上装有 AFE。 它有一个微控制器来控制 SLEEP 和 RST_Shutdown 引脚。 它被证明有效的通信使用一个非板载 Arduino 以及所以(这是当板载微控制器入睡)没有发生交叉流量。 我已将 EV2400 与 OTP 搭配使用、甚至将 OTP 写入电路板。 但问题仍然是、我每次都必须手动连接这两个器件、无法在启动时一致地让它们工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,是我
    我想知道 在这些年来 BQ76952 是否成立  
    仍用于 所有用途
    他们说时间应该 修复 东西,但我没有做太多的 修复
    你好,你能听到我吗?
    我在 德克萨斯州、正在梦想这款 AFE 的工作原理
    仍可用于定制 PCB
    我忘记了 BQStudio 的使用效果  
    但使用 BQ34z100 之间存在这种差异
    和 BQ7692


    向 Adele 炫耀这首歌在我的头脑中有时是免费出租的。