This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:焊接失败:焊盘上的焊料渗进过孔

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572581/tps63070-solder-failures-solder-wicking-into-vias-on-pads

器件型号:TPS63070


工具/软件:

尊敬的 E2E 社区:

我使用 TPS630701 构建了一些 PCB、从而设计技术参考中推荐的 PCB 尺寸。 然而、好像在回流焊过程中、焊料有时会进入焊盘 9-10-11 的过孔、导致焊料不足、从而在回流焊过程之后或受到极小的机械影响后立即导致故障。

为避免故障、您会推荐哪种解决方案? (理想的解决方案,不会使 PCB 更昂贵:)

非常感谢、

Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersin、

    感谢您使用 E2E。

    您是否在 PCB 底部插入过孔?

    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes、

    是的、它们连接到底层。 在底部、它们被包覆。

    谢谢、

    Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ersin、

    对于尚未生产的电路板、我建议使用某种材料填充过孔另一种可能性是减小过孔的尺寸、直到没有焊料流入、并增加过孔数量以进行散热。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、

    我移除了焊盘下的过孔、问题似乎已解决。  


    总结一下、主要问题是评估板设计和数据表中的布局示例的工程。 这是一个很好的学习练习:良好的工程学是保持简单的东西,并删除任何不需要在那里开始。

    此外、我已经与一些经验丰富的同事交谈、他们都认为并非所有 TI 评估板设计都是很好的参考。 也许不应在数据表中使用它们、以避免不必要的复杂问题。

    谢谢、

    Ersin