This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM365R1:SMT 产量

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1, TLVM365R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579717/tlvm365r1-smt-yield

器件型号:TLVM365R1
主题中讨论的其他器件:TPSM265R1

您是否有关于 TLVM365R1 可焊性的任何数据或信息? 这似乎是一个古怪的足迹,这引起了收益的担忧。 来比较 TPSM265R1 的可焊性。 这似乎具有更简单的占用空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的查询!

    我会联系产品工程师并尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于 TLVM365R1、它是 11 引脚 RDN 封装 IC。

    其尺寸为: 4.5mm× 3.5mm× 2mm 超模压塑料封装。

    而 TPSM265R1 采用 10 引脚 uSiP 外露散热焊盘 SIL-3 10C 封装。

    其尺寸为: 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装。

    如果难以用手焊接 TLVM365R1 IC、请尝试进行机器焊接。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我特别想问机器焊接问题。 您是否有关于客户在机器上焊接  TLVM365R1 时是否有任何问题的数据或信息 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很快就会向您回复有关机器可焊性的信息。

    感谢您的耐心!

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有关人员已离职。

    我会在他回来后立即回复您。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    产品工程师表示、不存在可焊性问题。

    他介绍了该应用手册的焊接指南。

    QFN 和 SON PCB 连接(修订版 C)

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。