主题中讨论的其他器件:TPSM265R1、
您是否有关于 TLVM365R1 可焊性的任何数据或信息? 这似乎是一个古怪的足迹,这引起了收益的担忧。 来比较 TPSM265R1 的可焊性。 这似乎具有更简单的占用空间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
对于 TLVM365R1、它是 11 引脚 RDN 封装 IC。

其尺寸为: 4.5mm× 3.5mm× 2mm 超模压塑料封装。
而 TPSM265R1 采用 10 引脚 uSiP 外露散热焊盘 SIL-3 10C 封装。

其尺寸为: 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装。
如果难以用手焊接 TLVM365R1 IC、请尝试进行机器焊接。
希望这可以解决您的查询!
谢谢。此致、
南迪。
您好、Ryan、
产品工程师表示、不存在可焊性问题。
他介绍了该应用手册的焊接指南。
希望这可以解决您的查询!
谢谢。此致、
南迪。