This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177 是引脚对引脚兼容吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM517701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581384/lm5177-is-lm5177-lm517701-p2p

器件型号:LM5177


尊敬的先生:  

LM5177 /LM517701 是否为 P2P?

非常感谢!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、这两个器件是引脚兼容的。

    有关函数和参数的差异、请参阅上表。

    ESP。 请注意由 CSA/CSB 上的检测电阻设置的峰值电感器电流限制 (50mV 与 75mV) 的主要差异、这会影响外部元件的选择。

    此致、

     Stefan